This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3450AEV120V30:输出电压振荡问题

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3450AEV120V30
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906356/lm3450aev120v30-output-voltage-oscillation-issue

器件型号:LM3450AEV120V30

您好!

我已开始对 LM3450AEV120V30评估板进行原型设计。 我在设计中找不到原始的 xformer (750813651)、因此我决定使用 同一制造商(我们)的760871333。

我已将所有三个输出绕组串联在一起、以获得36V 的输出电压。 基于此、我将电阻器 R81更改为(1.24V*105k Ω)/(36V-1.24V)=3.74k Ω。 在这些变化之后、我发现 VOUT 以及 PBIAS 和 SBIAS 都在振荡。 为了稳定反馈环路和误差放大器、根据评估板用户指南第21页的建议、我将 R77降低至10kOhm、如下所示。

"由于通常需要最大程度地提高带宽(在 PFC 限制范围内)、因此有一种简单的方法可以调整 R77值。 测量 COMP 上的两线频率纹波。 如果纹波小于200-300mV、则增大 R77、直至其处于该范围内。 如果纹波较大、则减小 R77、直至其处于该范围内。 这将导致极小的 PFC 降级、同时最大程度地提高控制环路的带宽。"


它有助于将振荡减小到仅启动时间或当我更改 TRIAC 调光时。 几秒钟后、振荡消失、并稳定上述电压。 但是、这些电压仍然低于它们应有的电压。 对于 BPIAS 和 SBIAS、这些值预计为12.5V、而它们大约为8-9V、VOUT 大约为20V、而不是36V。

如果您能帮助我指出哪些因素可能会导致稳定问题、以及电压是否低于预期值、我将不胜感激。

谢谢、

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    它是否调节并提供正确的输出功率?  由于这是一个电流调节器、它不会调节到36V、因此它将提供电流、负载将确定电压是多少。  您是否在实验室电源上运行负载、以查看您希望以何种电流运行 LED 堆栈?

    偏置电压将根据输出电压乘以偏置绕组和输出绕组之间的匝数比进行设置。

    确保绕组的"根"也位于正确的位置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    没错、这是一个两级(反激式+降压)电流调节器。 用 VOUT 表示第一级(反激式)的输出、它为第二级(即您提到的电流稳压器)提供恒定电压。

    你知道什么、我想我只是得到了问题可能是什么。 )

    使用 LM3450AEV120V30用户指南中的原始 xformer、反激级的输出电压为 VOUT=50V。 可通过将两个次级绕组串联来实现该电压。 查看原始 xformer 数据表、两个串联次级绕组的电压均为12.5VDC+50VDC=62.5VDC。 使用该电压、可以实现 VOUT=50V。

    现在、通过查看我使用的 xformer (760871333)的数据表、有三个12V 次级绕组、通过将它们串联、我得到36V。 使用此36V、我认为我无法在反激级输出端获得36VDC 稳压电压。

    解决方案或下一步:我将计算使用这三个绕组(36V)时的最大 VOUT、并通过调整 R81来设置 VOUT。

    谢谢、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    原理图显示了变压器上的匝数比: 初级绕组与次级绕组的匝数比分别为80:40和10。  二次侧显示30+10以获得40匝。  在50V 时、两个偏置绕组应约为12.5V。  我找不到原始变压器图。  因此它不是50V + 12.5V、而是37.5V+12.5V。  此设计设置为2类、因此必须低于60V。  两个绕组串联时、输出电压稳定在50V。  这样做的另一个原因是避免偏置绕组上的电压峰值。  如果未加载太多、泄漏电流可能会导致偏置电压升高。

    如果您按自己的方式设置分压器、则应尝试在设置的电压下进行调节。  它是一种反激式、它将生成电压、直到有东西将其钳制。

    我刚刚再次检查、一次侧绕组与二次侧绕组的比率与设计计算类似。  实际上、您应该仔细查看所有设计公式、以确保其按您希望的方式运行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我必须纠正这里的问题。 我应该说 VDC 是反激式转换器的输出。 VOUT 是降压转换器的输出或我针对 LED 测量的18V LED 电压。 我没有测量 LED 电流或功率 、但我希望三端双向可控硅开关元件调光器将其从0更改为700mA。

    我在此附上了变压器的原始图供您参考。 我认为你是对的。 次级偏置电压为12.5VDC、两个串联的次级绕组将提供50VDC。

    我将介绍设计公式、以了解需要更改哪些其他参数。

    谢谢、

    Ali

    e2e.ti.com/.../750813651.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    对于 Wurth 750813651:

    2:1用于具有两个串联次级绕组的次级绕组

    两个偏置绕组均为7.43:1

    偏置绕组电压为13.4V、输出为50V

    数据表中列出了 Wurth 750813550、您可以在线找到该器件、它还显示了两个串联的次级绕组。  它为偏置绕组提供13.4V 电压。  它用于15W 输出。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

     对于750813550、我无法在线查找。 我检查了 DigiKey 和 Mouser Canada、他们没有库存。 您能提供网上商店的链接吗?

    谢谢、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    很抱歉、我是说您可以在网上找到有关它的信息。  在我查看的网站(DigiKey)上、它有一段交货周期。

    此致、