请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56637 您好!
我们目前正在开发用于9V 输出的电源调节模块。
在数据表中、它仅显示反馈电阻设置为0.6*(1+R6/R7)。
为了更详细地了解9V 条件下的输入电感值、我们使用了 Webench 仿真。
因此、我们计算出输出电感器和电容器设置的5.6uH 和30uF (10uF * 3)设置。
PCB 制造后、5块电路板中的2块被烧毁(更像是爆炸...) 使用电池(最大25.2V)施加24V 电源后。
我遵循了有关 PCB 指南行的几个详细信息、并在24V 输入和9V 输出上添加了额外的共模滤波器、以降低噪声。
所以、我想知道哪个电路点会导致这种问题。
我想上传静态原理图和布局、但不可能采用铬合金。
如果有人愿意、我可以通过电子邮件发送它