This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS798-Q1:电池短路/接地保护

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906039/tps798-q1-short-to-battery-ground-protection

器件型号:TPS798-Q1

您好、专家:

tps79801-Q1是否具有电池短路/接地短路保护? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    是的。 最大解决方案额定输出电压为28V:

    对于 GND 短路、该器件具有内部热限制和热关断功能。

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在我的应用中、VIN=13V、VOUT=12V。 对于电池短路测试、

    案例1:当32V 短接至 VOUT 时、 LDO 正常工作或不工作时会损坏我的 LDO。 因为32V 超过规格 VOUT MAX。

    CASE2:当24V 短接至 VOUT 时、LDO 在工作时会损坏、当 LDO 关闭时、LDO 不会损坏。

    请改正我的问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    对于第一种情况、是的、LDO 可能会损坏。

    在第二种情况下、LDO 不会损坏、因为它低于器件的绝对最大额定值。  

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我无法理解你对案例2的答复。

    当 VIN 为13V 且 LDO 正在运行时、24V 短接至 VOUT 将导致反向电流从 VOUT 流向 VIN。 由于我的 LDO 是 PNP 结构、我认为从集电极到发射极的电流会损坏 PNP、因此不应允许这样做。 请改正我的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    很抱歉我不太清楚。 数据表包含以下内容:

    这意味着内部结构具有保护功能、可确保器件上的反向电压不会损坏器件。 最大泄漏电流应小于0.6mA。 该器件具有固有的反向电池保护功能、因此只要 VOUT 至 GND 电压不超过绝对最大额定值、器件就不会损坏。  

    这是否有助于澄清问题?