This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电池组容量等

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955910/bq40z80-battery-pack-capacity-etc

器件型号:BQ40Z80

客户提出的问题:

(1)它是否支持35Ah 或更高的电池组容量?
(2)是否可以处理55A 的放电电流?
(3) mΩ 表 mΩ mΩ 分流电阻值为1至3k Ω、但是否可以处理0.1 μ F 或0.5 μ F?

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshinobu、

    关于1和2,请参阅以下链接: 

    3:否、使用1-3 m Ω。

    此致、