This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33602:正确和完全负输出实现(IBB)

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33602, LMZM33603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906788/lmzm33602-correct-and-full-negative-output-implementation-ibb

器件型号:LMZM33602
主题中讨论的其他器件: LMZM33603

您好!

我有一个设计、其中 Vin=28-30V、Vout=-6V、电流为1A。

我已遵循有关 LMZM33602反相降压/升压应用的应用手册 SNVA800B。

我认为它缺少一些信息。

SNVA800B 显示 RT 引脚悬空、并指出所有数据均为400KHz、但当我使用 Webench (使用 LMZM33603的产品页面、因为只有它能够设计 IBB)实施设计时、建议的频率为760KHz、但 RT 引脚仍悬空。 不应连接 RT 电阻器来修改频率?

如果所需频率与400KHz 不同、应如何连接 RT 电阻器? 它是否仍应连接到 AGND (现在是-Vout)?

我需要使用同步功能、但我不需要启用功能。

SYNC 引脚连接与常规降压连接有何不同?

它是否仍然是 SYN/EN 引脚上连接到 Vin 的上拉电阻器和馈入 SYNC 信号的串联1nF 电容器?

SYNC 引脚上是否需要任何额外的电平转换或任何保护(由 FPGA 驱动)、以便不会出现负电压尖峰并损坏 FPGA 引脚?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ofer、

    我将联系 Webench 团队以解决此问题。 如果 Rt 引脚保持开路和悬空、器件将默认为400kHz、如数据表中所述。  

    如果您要配置开关频率、您仍需要将 Rt 电阻器连接到 IC 回路、在本例中为-Vout。

    至于外部同步、您需要额外的电平转换电路。 请查看以下应用手册中的第7.2节、了解该电路的简单实现方式。

    e2e.ti.com/.../6644.Working-with-inverting-buck_2D00_boost-converters-_2800_1_2900_.pdf

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    感谢您的快速响应。

    关于您向我介绍的 IBB 应用手册(SNVA856)以及用于同步的电平转换电路-

    在该应用手册中、同步电平转换器似乎适用于采用直接连接以接地为基准的 SYNC 引脚的直流/直流转换器。 LMZM33602/3已经需要交流耦合同步信号、即使对于常规降压应用而言、SNVA856中没有直流修复器电阻器和二极管、但情况并非如此。 从这个结果中、我得到 LMZM33602/3在 SYNC 引脚上可能有一个内部直流偏置电路。 因此、我想知道该器件是否仍然需要同步电平转换器?

    由于 LMZM33602的 SYNC 引脚也是使能引脚、因此它仍需要连接 Vin 的上拉电阻器、否则该器件将被禁用。 我认为它不会与 SNVA856中出现的用于同步的直流修复器电路共存。

    谢谢、

    推测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ofer、

    我明白你的意思。 数据表中的图21与该应用手册中的较低原理图解决方案相匹配。 在这种情况下、只要您使用应用手册中提到的低阻抗信号控制开关频率、就可能不需要进行电平转换。 由于该模块将 EN 和 SYNC 的特性组合到了一个引脚中、因此只要将 EN 上拉至 VIN、SYNC 引脚就永远不会悬空、并且您将不需要这个较低的200kOhm 电阻器。 但是、我建议在启动期间使用该二极管作为安全保护。  

    我还建议采用 LMZM33602/3 EVM、针对 IBB 进行配置并进行测试以检查所需的运行。

    Regarsd、

    Jimmy