请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24172 您好!
如果 bq24172没有电池、它将不工作。
当我检查它时、TS 超过了一个范围。 (RT1=12k、RT2=68k)
VLTF = 2.426V、如果没有电池、TS = 2.805V
(kΩ 数据表中的 RT1 = 5.23 kΩ RT2 = 30.1k Ω、TS=2.811V)
这两种情况都超出范围。
您是否有在无电池的情况下运行的方法?
此致、
PAN-M