This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:bqstudio 和 MCU 命令控制不匹配

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905654/bq40z80evm-020-bqstudio-and-mcu-command-control-mismatch

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80BQSTUDIO

大家好、

我的客户现在在他们的扫地机器人4S BMS 项目中使用我们的 BQ40Z80EVM。

它们通过 bqStudio 向 BQ40Z80发送电池电压读取命令、并且数据回读正确

但是、当器件复位时、它们使用 MCU 发送代码0x0071来读取电池电压消息、数据读回不正确

此外、如果器件复位、并且 bqstudio 执行首次读取、然后将0x0071发送到 BQ40Z80、则回读数据将恢复为正确。

还有另一个问题:

当他们使用 bqstudio 时、所有操作都是正确的。 但是、复位后、bqStudio 执行首次读取操作、然后它们可以使用0x0071命令读回电池电压。 但它们发送0x0072并返回错误的数据。

您能帮我解决这两个问题吗? 复位后是否需要发送任何命令?

感谢你的帮助。

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您正在谈论什么类型的复位?  如果他们只使用 bqStudioio 读回所有电池电压、他们是否能看到同样的问题?  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    EVM 板上的硬件复位(唤醒按钮、S1)。  

    如果它们只使用 bqStudio、则所有功能都能正常工作。 但他们找不到有关此问题的任何代码提示。 因此、他们想问是否需要在 BQ40Z80唤醒和 MCU 读取命令之间添加其他代码?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    按钮 S1用于将 bq40z80从关断状态唤醒。  我建议在按下 S1后等待几秒钟(例如5秒)。 此外、我建议他们的主机每秒仅发送一条0x0071命令、因为这些测量值每秒仅更新一次。   

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    谢谢你。 还有另一个问题:

    客户在 TRM 上发现 COV 阈值都与温度相关。 我认为这应该是一个误差、单位仍然是"mV"。 但我需要您的确认。 请注意、这是一个拼写错误、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 这些不是拼写错误。  有关详细信息、请参阅第3.4节"电池过压保护"。  

    Andy