This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:在下电上电时损坏每个 LM3481的引脚9 VCC

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906417/lm3481-damaging-pin-9-vcc-of-each-lm3481-upon-power-cycle

器件型号:LM3481

你(们)好

我尝试进行基于 SEPIC 工作台工具结果的设计。 遗憾的是、当我尝试在实际中实施该设计时、我会在下电上电后不断损坏每个 LM3481的引脚9。 目前、我是否等待很长的引脚放电时间无关紧要。 随附的是 WebBench 工具的原理图和我构建的原理图。 任何反馈都很有帮助。

Vinmin = 10V、Vinmax = 30V、Vout = 24.5V、Ioutmax = 1.0A

输入端有10uF 的大容量电容、未在设计中显示。

 e2e.ti.com/.../24_5F00_5Vout_5F00_10to30Vin_5F00_1_5F00_0amps.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

    感谢您使用 LM3481进行设计。 随附的原理图是否是您的完整原理图?  没有输入和输出电容器?   

    无论如何、您能否在运行期间监控 DR、FET 的 VDS 以及 D1的阳极电压?  并在您回收电力时捕获这些波形?  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

    感谢您关注 LM3481。

    您是否有 VCC 的波形?

    谢谢、

    银城