This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:LM25141-Q1的最大 Iout

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906294/lm25141-q1-the-iout-max-of-lm25141-q1

器件型号:LM25141-Q1

大家好、

 为什么 TI.com 中显示的 LM25141-Q1的最大 Iout 为20A? 我可以将其用于25A 输出电流吗? 当输出电流超过20A 时有什么风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您提出问题。 由于这是一个控制器、因此没有预定义的最大输出电流。 这取决于功率级组件选择(FET 和电感器)和 PCB 设计、因为它们与可实现的热性能相关。 另一个关键因素是开关频率。

    请使用 LM25141-Q1快速入门计算器帮助您选择组件。

    此致、

    Tim

    www.ti.com/tool/lm25141design-calc 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    您能更详细地解释一下以下屏幕截图吗? 如何解释这种最大输出电流为20A? 我的客户想要确定25A 应用的所有风险。 您可以通过电子邮件回复我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    控制器方面的风险为零。  我刚才提交了将此电流规格提高到30A 的请求。 应该在明天在线。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的澄清。