This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929120EVM:驱动器 TPS929120的故障响应

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS929120EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906428/tps929120evm-fault-response-from-driver-tps929120

器件型号:TPS929120EVM

尊敬的:

我一直在为汽车应用测试和构建解决方案。 我需要以下问题的支持。

硬件设置如下:

MCU 发送/接收 CMD 至驱动器 TPS929120

TPS929120CANEVM 用于将 UART 信号转换为 CAN 物理层

3- TPS929120EVM 连接到 CAN 总线  

我已写入寄存器 IOUT0 (00h)值(05h)

当我从同一寄存器中读取数据时、虽然 CRC 是正确的并且与写入寄存器的值(50h)相关、但我总是会收到错误的数据(00h)。 这意味着寄存器已成功写入、但接收到的数据字节不正确。  

这是 TPS929120CANEVM 上 Tx 和 Rx 上的逻辑分析仪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现问题、MCU 再发送一个空字节。