This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:bq24600

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906090/bq24600-bq24600

器件型号:bq24600

大家好!
我正在使用 BQ24600并阅读数据表(7.3.14温度认证-第14页)、我不知道如何从 t_cold 和 t_cut_off 定义 RTHcold 和 RTHhot。
请帮帮我!
非常感谢

Nguyen Dinh Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、

      Tcold 和 thot 被定义为您希望镂空所处的温度阈值。 一旦定义了这一点(由用户选择)、这些温度对应于热敏电阻上的不同电阻值(假设为103AT NTC 热敏电阻)、这些电阻为 RTHcold 和 RTHhot (您将在热敏电阻数据表中找到这些电阻)。 您可以从中获得计算所需的值、以计算系统中所需的 RT1和 RT2。 您可以使用 BQ24600用户指南作为参考。 (显示了 EVM 原理图)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    但我想将充电电路的温度更改为0~50°C、而不是在数据表中推荐(0~45°C)。 我应该选择什么 RT1和 RT2值?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、

      由于您已经选择了 thot 和 tcold、现在您可以从热敏电阻数据表中找到要使用的 Rthot 和 RTcold、然后插入公式、找到 RT1和 RT2值。