This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54233:最大占空比

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906071/tps54233-maximum-duty-cycle

器件型号:TPS54233

目前、我遇到了有关 TPS54233最大占空比的设计问题。

显示了90%(最小值)和93%(典型值)的占空比规格。

那么、我应该遵循最大占空比设计的哪个规格? 90%还是93%?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    如果您希望确保不受最大占空比的限制、请使用最小值90%。