This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:VIN RC 延迟规格

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905247/tps65131-q1-vin-rc-delay-spec

器件型号:TPS65131-Q1

我想将 RC 延迟置于 TPS65131-Q 的 VIN 上、R&C 的值有一些限制?如果我设置 R=100欧姆、C=22uF、IC 能否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于5月19日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、侯伟、

    此 RC 网络用于过滤 INN 和 INP 开关节点从 VIN 电源上产生的噪声。 这并不是为了造成延迟。 尽管较高的 RC 值起作用、但我不建议使用它们、因为在各种条件下对器件的所有验证都是使用100欧姆、0.1uF 进行的。 没有具有较高值的验证数据。

    此致、

    辽卡特