This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:TPS621361的短路保护

Guru**** 2510385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904899/tps62136-short-circuit-protection-of-tps621361

器件型号:TPS62136

尊敬的所有人:

我想问一下 TPS621361的短路保护。

当我在数据表中检查9.4.5电流限制和短路保护时、发现了以下符号。

我对上述内容有两个问题。
①上述表示法是否意味着"当检测到过流时、施加电流限制、但内部高侧开关不会关闭"?
②Please 如果①为是则回答。
我认为、当 TPS621361检测到过流时、它不会随着时间的推移而变为0V (输出不会停止)。 是这样吗?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y. Ottey、

    TPS621361将在  达到高侧电流限值时关闭高侧 FET 并打开低侧 FET。  低侧将保持导通状态、直到开关电流降至低侧电流 限值以下。  TPS621361将无限期地在此模式下运行。 TPS621361的输出电压可能会降低、具体取决于负载电流。 当 TPS621361由于电流限制而无法提供所需的电流时、输出电压将折返。  它有可能减少至接近0V

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod

    我还有关于 TPS621361在短路情况下的行为的其他问题。

    1、如果短路情况(由于过流、Vout = 0V)继续存在、是否可以假设以下操作?
    ①The μ H 电感器电流超过 ILIM、高侧开关关闭。 (低侧开关打开)
    ②电感器电流降至 ILIM 以下、高侧开关开始导通。
    ③由于短路条件保持不变、电感器电流再次超过 ILIM、高侧开关关闭。

    *此时、我认为 Iout 的电流波形将是类似振铃的波形。

    如果您有 TPS621361短路测试数据、是否可以获取数据?
    (我已收到我们考虑使用 TPS621361的客户的请求以供参考。)

     此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    是的、电感器电流将由电流限制阈值和传播延迟控制、并将保持运行、直到热关断开始或短路情况不再存在。  除数据表中的信息外、我无法找到任何有关短路操作的信息。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y.、

    正如 Amod 所指出的、似乎没有任何波形能够演示限流操作。  由于我有一些空闲时间、我运行了一些 pspice 仿真、展示了电流限制操作。  有两种不同的电流限制、一种用于高侧开关、另一种用于低侧开关。  数据表中未明确指定它们。  在数据表中、它们都被指定为"直流值"、并且对于高侧限制和低侧限制都是相同的。  虽然在技术上是正确的、但我认为这不是一个好的指定方法。  我更倾向于使用列出的精密峰值上限高侧电流限制和低侧谷值电流限制。  对于电流限制操作、在导通期间、电流将上升、当开关电流达到高侧限值时、导通时间结束。  现在、关断时间开始、开关电流正在下降。  当下降电流达到低侧谷值电流限值时、关断时间结束、下一个周期开始。  负载电流将在峰值电流上限和理想电流下限之间的中间位置键合、因此、根据定义、当被称为负载电流时、高侧和低侧电流限值的电流限值将相同。  现在我们来了解一下仿真:

    我运行了两个仿真、分别显示了竞跑和放大。  四个侧各显示顶部的电感器(开关)电流、中间的 SW 节点电压和底部的 Vout。 这些仿真针对的是12V IN 和3.3V OUT。  对于1A 的负载电流、这两个星型都具有3.3欧姆的负载。  软启动时间完成后、I 在500微秒的时间内具有额外负载。  第一个仿真的附加负载为0.5欧姆、第二个仿真的附加负载为0.3欧姆。  仿真的名称相同。  在仿真中、有效直流负载电流限制为5.4A。 不要问我为什么它不是未使用的5.6A 标称数据表值。  我没有开发模型。  对于第一个仿真、有效负载电阻为3.3||0.5 = 0.43、因此在过流期间、输出电压将折返至大约2.34V。 您可以在 Vout 布线上看到这一点。  关断时间结束时的峰值开关电流约为5.44A、底部谷值电流约为5.18A

    在第二个仿真中、有效总负载电阻为0.275欧姆、平均负载电流仍为5.4A、输出电压折返至1.49V。 峰值开关电流为5.47 (可能是器件上的某些光标位置误差、但足够接近得出这一点、 实际上与5.44A 相同、底部 vally 电流仍然为5.28A。 因此、唯一变化的是输出电压以及由此导致的导通和关断时间变化、即 ton = L * di /(Vin - Vout) TOFF = L * di / Vout)。  

    e2e.ti.com/.../TPS621361-CL.zip

    希望这有助于消除您的困惑。