This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq78PL114:FCC 和 RC 更新问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904061/bq78pl114-fcc-and-rc-problems-with-update

器件型号:bq78PL114

您好!

我们有一款使用 bq78PL114作为服务制造的产品。 组装和校准后、我们会在我们自己的定制测试设备上循环使用电池。 许多循环电池都不会更新 FCC、甚至显示剩余电量。 我们询问客户是否遇到了此问题、但他仍在生产与我们并联的相同电池、从未遇到过 FCC 不更新的问题。

由于我们使用不同的 BQ、我们尝试增加放松时段、希望能找到一种"强制" FCC 更新的方法。 但是、有些电池组正在更新其 FCC、而另一些则不会更新。 我开始搜索导致此问题的根本原因、并偶然发现一个 Forumpost、即只要 SMBus 较低、就不会发生 FCC/RC 更新。 由于我们的自定义测试设备未连接到 SMBus,这可能是什么原因? 我们还使用了电池,但没有运行日志的 FCC 更新,因此 Batterie 实际上具有持续通信,但仍然没有更新它的 FCC ?

我们是否可以在封装电压处使用电阻分压器将 SMBus 线路上拉至高电平而不与封装进行实际通信,以防止这种"睡眠"?

我们应该使用哪种循环来强制执行 FCC 更新? (例如、xC 充电/放松 xh / xC 放电/放松 xh)

我们是否可以检查任何标志/位以确保芯片实际工作?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    我们将向您介绍并返回。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止,你是否得到了任何东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您能否提供此现象的日志文件?