This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:建议使用900mAh 工作电流2mA 的监测计

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954797/bq27z561-please-recommend-a-gauge-use-for-900mah-work-current-2ma

器件型号:BQ27Z561

你(们)好

我们是用于低功耗器件的电量监测计。 我找不到合适的芯片。

建议使用900mAh 电量监测计、工作电流为2mA。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您是否使用锂离子电池? 您的串联电池节数是多少?

    感应电阻器通常可以进行调节、使其对电流更敏感、但您必须调整容量。 此外、您还必须确保在应用的最大电流期间不会超过 SRN 和 SRP 的最大额定值。

    此致、

    Wyatt Keller