This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:将 TPS259822LNRGE 用于 LDSTRT 且输出始终开启。

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954952/tps25982-using-tps259822lnrge-for-ldstrt-and-output-always-on

器件型号:TPS25982

我的 LDSTRT 有问题。 无论我将 LDSTRT 设置为低电平还是高电平、输出仍然为3.3V。

我已检查、当 LDSTRT 达到1.2V 时、PG 将为低电平。 但是、输出仍然是3.3V。 我在光学模块应用中遵循了设计指南、在该应用中、输出仅应在 LDSTRT 设置为低电平时打开。 我的问题是、即使我没有设置为低电平、输出仍然是3.3V。 请帮助。

 

TPS259822LNRGE



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    您的问题是否是将 LDSTRT 拉高不会关闭内部 FET? 输出端是否有负载对输出电容器进行放电?

    您能否共享您捕获的波形。