This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33610:电感器选择

Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905577/lmr33610-inductor-selection

器件型号:LMR33610

大家好、团队、

我对 LMR33610的电感器值有疑问。

查看数据表中的表2、建议在1400kHz、2.2uH 的条件下输出电压为5V。

不过、使用公式4计算电感值时、假设输入电压为24V、最大电流输出为0.3A、计算结果约为31uH。

相反、如果假设最大输出为1A、则电感器值仍然为10uH。

对于24Vin、5Vout、0.3A out、1400kHz Fsw、我们是否应该使用表2中建议的2.2uH?

此外、您能否告诉我器件的 ISC 规格?

在选择电感器时、我认为应参考高侧电流限制值。 但是、数据表中没有规格信息。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您留下您的电子邮件地址、我会将您的问题转发给专业工程师、同时向您发送副本、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven-San、

    请将我添加到电子邮件中。 我的地址是 taketo@ti.com

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了、我将复制您、并更新此主题的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taketa-San、

    我已向您发送有关电流限制的电子邮件。  

    我将关闭此主题。

    B R

    Andy