请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS549A20 主题中讨论的其他器件: TPS544B20
大家好、
WRITE_PROTECT 寄存器有一些问题。 我想锁定 PMIC、以便 WRITE_PROTECT [10h]寄存器的值应为0x40。
如果我将其写入寄存器并读回、一切都正常、但如果我执行下电上电、寄存器值再次为0x00。
正如我在数据表中看到的、该寄存器不在 NVM 中、但在下电上电后该寄存器是否有可能具有值0x40?
谢谢、
马西米兰