请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24296 您好、支持团队、
在-20°C 或55°C 等低温或高温条件下、bq24296停止充电。 在这种情况下、请显示 bq24296的行为。
*存在交流适配器
这是否意味着 bq24296仅关闭 BATFET、但 bq24296可将来自 VBUS 的 SYS 电源保持在关闭状态? 或者 bq24296是否也会停止为 sys 供电?
*不带交流适配器的补充模式
bq24296是否可以通过电池为 SYS 供电、从而保持 BATFET 开启?
谢谢、
Koji Ikeda