This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:过流性能

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954434/tps82130-over-current-performance

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TPS62130

大家好、

我的客户希望检查 TPS82130的过流行为、但我在数据表中发现它仅显示:

'如果电感器峰值电流在传播延迟通常为30ns 后达到开关电流限值、则高侧 FET 将关断、低侧 FET 将导通、以斜降电感器电流。'

但它如何恢复呢? 锁定还是自动重试? 或者只是等待电流降至电流限制阈值以下、然后重新开始开关?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    数据表描述的是逐脉冲电流限制、而不是过流生产关断。

    如果峰值电感器电流超过电流限制、导通时间将终止、并生成关断时间。  这会减小电感器电流、但也会减小占空比、从而降低输出电压、直到负载电流降至电流限值以下且输出能够恢复稳压。

    例如、具有5欧姆负载电流的5V 输出将消耗1A 的电流、而不会触发电流限制、但随着负载电阻的增加、电感器电流将增大。  如果我们将负载电阻降低到1 Ω、则需要消耗5A 电流、但开关电流限制为3.6-4.9A、因此该器件将以逐脉冲峰值电流限制运行。  由于电流限制响应峰值电流、平均输出电流将降低约1/2的电感纹波电流。  在本示例中、我将使用1A 峰峰值纹波电流、偏移为0.5A。

    在标称峰值电流限值为4.2A 的情况下、TPS82130将继续提供3.7A (4.2 - 1.0A/2)电流、输出电压将下降至3.7V、直到负载电阻增加到1.35欧姆以上、输出电压恢复到其调节的5V 电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS82130使用 TPS62130 IC。

    如 TPS62130数据表中所述、只要过载不够强、无法使输出电压降至0.5V 以下、它就会保持标称电流限制  

    如果 过载强制 Vout 低于0.5V、 则电流限制 会暂时减小、但仍会打开开关、除非热限制生效。