This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54424:TPS54424、TPS568215设计

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215, TPS54424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954341/tps54424-tps54424-tps568215-design

器件型号:TPS54424
主题中讨论的其他器件:TPS568215

   

TPS54424RNV、TPS568215RNNR 开关稳压 器的设计如上图所示。 IC 的使能引脚由序列发生器的开漏使能输出驱动。 我想确认器件是否能够正常工作、并且 连接到不同引脚的所有分立式组件都将确保 IC 的最佳性能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的应用输入电压和最大输出负载是多少? 什么是终端设备? 您最关心的是哪种性能?

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于输入电压、TPS54424和 TPS568215器件均使用12V 或5V。 通常使用5V。

    TPS54424的最大输出负载为3.5A、 TPS568215为8A。  

    终端设备是一个测试板。  

     我们没有成本、布局和空间限制。 我们关心设计的稳定性。

    谢谢、

    Dhivya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    开关的使能输入由序列发生器的开漏使能输出驱动( ADM1186-1ARQZ)

    谢谢、

    Dhivya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhivya、

    对于 TPS54424、使用3.3uH 电感器应该更好。

    对于 TPS568215、使用0.68uH 电感器应该更好。 对于前馈电容器、C167、NC 优先并保留空间。

    对于 EN 配置、下面的简化块是否正确? 实际上、如果您已经在 Vin 和 EN 和 GND 之间使用了两个电阻器、如 TPS568215数据表第7.3.6节所示、则无需使用 EN 引脚的其他输入。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    目前、不放置10k 欧姆和4.7 K 欧姆电阻器、它们是 DNP 组件。  

    谢谢、

    Dhivya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但开漏需要上拉至高电平才能使能。  

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Lishuang,

    在序列发生器的输出侧、使用10k Ω 电阻器将输出漏极使能输出拉高、如图所示。

    谢谢、

    Dhivya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhivya、

    所以没关系。  

    谢谢、

    Lishuang