主题中讨论的其他器件: EV2400
我的客户有关于 BQ27520-G4的一些问题。
- 如何使用 BQ27520-G4通过 USB 5V 为1S 电池充电? 请提供任何电路示例。
- 他们希望从 BQ27520-G4中读回 MCU 测得的电池电压。 请提供示例代码?
- 他们希望从 MCU 中的 BQ27520-G4读回电池的状态。 他们想知道电池是否没有过度放电并且是可充电的。
此致、Taki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户有关于 BQ27520-G4的一些问题。
此致、Taki
大家好、Wyatt
感谢你的答复。
1.是的、我们知道 bq27520-G4是监测计。 您是否有任何建议与 bq27520-G4搭配使用的充电器器件?
如果我们有任何具有 bq27520-G4和充电器的 TIDA、它可以帮助客户。 如果您已经推荐了 TIDA 编号、您能否向我们提供此类 TIDA 编号?
请告诉我
2.您能向我们展示示例代码的位置吗? MSP430或 C2000的任何 C 代码也是可以的。 或者、您能否提供 I2C 上的顺序数据包示例以读回电池电压?
3. bq27520是否有任何寄存器可指示任何标志显示过度放电? 如果是、PLS 会告诉我我们应该读取的寄存器地址或寄存器名称。
此致、Taki
你好,Taki,
1:
我不知道专门使用该监测计的任何参考设计。 您可以在数据库中查看监测计相关设计: www.ti.com/.../index.html
2:
任何 I2C API 都可用于与监测计连接、我们目前正在为使用 MSP430的一些基本代码编写应用手册。 您也可以使用针对 MSP 的 driverlib 库进行通信。
此处提供了监测计通信的应用手册:www.ti.com/.../slua801.pdf
3:
您可以使用 SysDown 阈值来指示系统何时应由于电压阈值而关闭。 您还可以使用 SOC1阈值来检测电池何时处于低电平。 它们具有可用作中断的输出引脚。 有关信息、请参阅 TRM: www.ti.com/.../sluua35.pdf
此致、
Wyatt Keller