This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:IIC 地址问题

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953611/lp5562-iic-address-issue

器件型号:LP5562

我想询问 IC LP5562 IIC 地址问题。

我看到数据表中的地址是60h、但我发现地址是30h。

为什么地址不同!?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下章节。 地址由8位组成(写入时、假设 ADDR_SEL 设置为00、MSB 7位为0110000、LSB 1位为0、这意味着写入功能),您可以忽略 LSB 1位吗?

    如果您仍对其感到困惑、请提供有关地址(30h)的一些波形。

    最恰当的考虑

    徐美奈