请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A83A 客户使用的 TPS7A8300A 的 Vin=1.5V、VBIAS=3.3V。 EN 连接到另一个具有3V 逻辑电平的 DC-DC 的 PG。 允许这样做(EN>Vin)吗? 绝对最大规格(6.5V)似乎是肯定的、建议的工作规格似乎是否定的
谢谢、
Dan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户使用的 TPS7A8300A 的 Vin=1.5V、VBIAS=3.3V。 EN 连接到另一个具有3V 逻辑电平的 DC-DC 的 PG。 允许这样做(EN>Vin)吗? 绝对最大规格(6.5V)似乎是肯定的、建议的工作规格似乎是否定的
谢谢、
Dan
Dan、您好!
此问题已在我们的数据表更正日志中记录。
以下论坛主题中对此进行了讨论。
该链接中的相关声明如下:
"EN 通常与 Vin 相连以提供逻辑高电平;但这并不是必需的。 如果应用需要、VEN 可能会超过 Vin。"
如果链接不起作用、或者您有任何其他问题、请告诉我。
谢谢、
斯蒂芬