This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809E:器件型号与数据表不一致

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV809E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953171/tlv809e-part-number-not-consistent-with-data-sheet

器件型号:TLV809E

TI 网站上使用的电压监控器器件型号与数据表不一致。

TLV XXXX X XX X XXX

TLV809E 30 DBZ R

它包含809E 类型、延迟值对应的 A 类型、阈值电压对应的30类型、表示电池组引脚反向或不反向的 V 或 R 类型、封装代码 DBZ 类型以及最后一个 R 类型对应于卷带或封装反向二极管?

因此,根据数据表,不提供封装反向代码。

这是哪个部件,是反向部件还是不是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    列出的任何不带"V"或"R"的器件将默认采用如下所示的引脚排列。  "V"和"R"代码是可选的。  

    器件型号末尾列出的"R"表示"卷带"。

    对于反向引脚分配选项、产品代码为:

    TLV809E 30 R DBZ R

    TLV809E 30V  DBZ R

    我希望这能回答你的问题。  此外、感谢您提请我们注意这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较旧版本的 TLV809K 是完全不同的芯片。 这会在订购时造成混淆;新的器件型号分配会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果这是一个新器件、但809E 是旧版809K 的更新、并对规格进行了重大改进、则会出现这种情况。  此外、器件型号与其他竞争对手具有相同的含义。  希望您能理解。  谢谢!