This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:CV 电压设置和学习模式

Guru**** 2545250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903624/bq25713-cv-voltage-setting-and-learn-mode

器件型号:BQ25713

您好!

我们在这里有两个问题。

  1. 对于3S 电池系统、当电池电量已达到100%时、我们是否存在将 CV 电压更改为13.1V 的任何问题?
  2. 电池组的学习模式已启用时、启用 BQ25713学习模式是否重要?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antony、

    对于您的第一个问题、这是否是电池制造商的问题? BQ25713是具有系统功率监控器和处理器热量监控器的窄 VDC 降压/升压电池充电控制器。 主机控制器根据电池类型和配置设置最大充电电压和最大充电电流。  

    对于第二个问题、充电控制器也需要启用学习模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    原始 CV 电压设置为12.592V。  当连接的适配器具有较小的功率容量(37W)时、很容易触发电池进入放电模式、为系统供电、电池容量将从100%下降。  为了防止这种情况发生、我们是否可以在电池充满电后100%将 CV 电压设置更改为13.1V?  或者您有更好的建议?

    关于学习模式、是否存在不应启用充电器 IC 学习模式的任何情况?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antony、

    如果系统负载较重、则电池应作为弱适配器的补充。 升高充电电压设置、充电器将继续为电池充电至13.1V。 您可以使用 PTM 模式并让适配器直接为系统供电。  

    记忆功能允许电池在适配器存在时放电。 它会在整个放电/充电周期内校准电池电量监测计。 时间
    电池电压低于电池电量耗尽阈值、主机将系统切换回适配器输入。 当 CELL_BATPRESZ 引脚为低电平时、器件退出学习模式并且该位设置回0。