This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:降低设计成本

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23751, PMP11254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902552/tps23754-cost-down-design

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS23751PMP11254

尊敬的团队:

如果我想降低参考设计的成本、您有什么意见吗?

我可以发现将 TPS23754更改为 TPS23751将是一个好问题、还有其他问题吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    感谢您的提问。  

    我们的 PoE 应用工程师正在研究您的问题、并将在明天为您提供更新。  

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是将 TPS23754更改为 TPS23751是一个很好的成本节省步骤。  

    如果您正在寻找4类10V (从12V 降至12V)设计、我会查看 PMP11254。  

    https://www.ti.com/tool/PMP11254

    此设计是一种二极管整流反激式设计、它在输出端没有输出电感器或任何电解电容器。 它还具有较小的输入大容量电容。 您可以将设计更改为10V。  

    否则、需要查看的组件是电感器、FET、二极管和变压器。  
    二极管的关键在于反向恢复时间和功率级别。  

    FET 的关键在于确保 VDS 额定电压和额定电流足够高(通常为150V/3A)。

    我强烈建议不要更换变压器、因为如此之多的直流/直流是基于变压器。 但是、人们会这样做、这可能会有明显的成本差异。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们还将 PMP11254用作低成本 TPS23751设计的基础。 我们还根据 LinkCom LDT8202-51R 更改了变压器。

    问题:适配器电源的允许输入电压范围是多少? PMP11254的形式限制为41到57VDC。 我们希望达到24到57VDC。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    根据适配器输入 J5的原理图标签、可以看出输入电压范围为41V-57V。  

    PM8812是一种具有可调节电压21V-57V 的4类12V 输出设计。  

    您可以在网站上找到我们公开提供的参考设计的完整列表:  

    您可以过滤这些结果。

    最后、由于这是与原始问题和不同项目不同的问题、请下次在 E2E 上创建新主题。 这有助于我们保持问题和答案的明确性和可搜索性。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师