This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A-Q1:UCC2818A-Q1初始精度的含义

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903949/ucc2818a-q1-ucc2818a-q1-initial-accuracy-meaning

器件型号:UCC2818A-Q1

尊敬的团队:

数据表中的初始精度意味着什么?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    这意味着当振荡器被设定为100kHz 的标称频率时、在室温25°C 时、它的精度为+和- 15%。

    在整个工作温度范围内、这将会变化+和- 20%

    此致

    John