This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:适用于单节电池应用的 BQ25890 &BQ27520-G4

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ27520-G4, BQ27Z561-R1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903240/bq27520-g4-bq25890-bq27520-g4-for-one-cell-application

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:BQ25890、、 BQ27Z561-R1

您好!

我们有一个新设计、我们计划将 BQ25890和 BQ27520-G4用于单节电池应用。

它们是正确的组合吗?

是否有任何指导和建议?

您是否会向我发送一份有关如何连接两个芯片的典型应用图? 或者、它会更好地提供典型的应用原理图? 或有关如何连接两个芯片的指南。

非常感谢。

此致

加尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghani、

    BQ27z561-R1是我们面向单节电池应用的最新监测计。 我推荐此器件、因为它具有 I2C 通信接口、并且封装比 BQ27520-G4小。 我们没有这种充电器和监测计的应用图。 有关 BQ25890的具体问题、请在该器件下创建单独的线程、因为不同的团队拥有该线程。 但一般来说、您需要使用 I2C 控制的充电器、就像您选择的充电器一样。

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    感谢您的快速回复、我正在寻找系统端电量监测计、您是否仍然推荐 BQ27Z561-R1?

    谢谢

    加尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghani、

    BQ27z561-R1是电池组侧电量监测计。 对于系统端、我建议您使用您选择的器件 BQ27520-G4。

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、
     非常感谢、我的最后一个问题是、您能否向我解释为什么不能在系统端实施中使用电池组端电量监测计? 我搜索了信息、但到目前为止我没有找到任何信息。 任何文档都解释说、它将是您的好选择。

    谢谢、

    加尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghani、

    电池组侧测量仪表可用于系统侧实施、只要用户不能拆卸/更换电池即可。 系统侧电量监测计通常具有电池插入检测功能、因此、如果用户换用电池、监测计就会知道。

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Rushi。