This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:0x14H 意外复位为0mA

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903622/bq24780s-0x14h-unexpectedly-reset-to-0ma

器件型号:BQ24780S

您好!

有一种应用场景是、客户从电池组中读取到正在进行的预充电电流为92mA。  客户尝试将0x14H 设置为64mA、然后发现0x14H 由于未知原因自动设置为0mA。  (其他寄存器未设置为默认值。)  我是否可以知道什么原因会自动将0x14H 设置回0mA?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    尽管 BQ24780s 接受64mA 的步长、但接受的最低值为128mA。  64mA 代码被视为0x0。  因此、您可以 设置 128mA、192mA、256mA…… 等等

    此致、

    Steve