请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210 大家好、
我有疑问和请求。
-您能否使用数据表第7.3.5节中的 RT 公式提供 FSW 公式?
-当客户使用400kHz 频率时,在最小变化点中,哪种组合最适合他们的设计?
-根据数据表的图1、我们可以看到多个 Rt-C 组合。 一般而言、较低的电容和电阻比较大的值变化更小。 但是 、Rt 和 C 之间的关系类似于反比。 因此、我们需要了解该组合应该是最佳的。
- 此设备是否具有脉冲跳跃模式? 如果没有、您能否告诉我操作、何时导通时间小于最小脉冲宽度?
谢谢、
Uchihara