请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27520-G4 主题中讨论的其他器件: GPCRB
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的同事:
我们的产品使用 bq27520g4 进行单节锂离子电池 电量监测。 将需要在大约-30℃的低温下工作。
但当温度较低时、SOC 将从 bq27520-G4读取的值为0。
我们如何解决该问题。 在低温下使用时、我们还可以获得正确的 SOC。