This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:软件板偏移校准 bqEVSW 问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902124/bq20z95-software-board-offset-calibration-bqevsw-problem

器件型号:BQ20Z95

您好!
我尝试为 bq20z95电池组生成黄金映像文件、每次在校准部分(根据 SLUA409A)执行"CC 板偏移校准"时、DSG 和 CHG FET 状态变为"0"
它的平均 FET 接近并且没有 CHG\DSG 电流。

此外、在每个应用手册中、写入关于校准部分的不同内容。
在大规模生产中、是否有明确的答案可以对连接或未连接的电池进行校准?

感谢帮助者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我不认为它应该变为零。 您可以使用 EVM 尝试一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    应在连接电池之前执行校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校准是在连接电池之前执行的。
    每次我执行"软件板偏移校准"时、带和不带电芯的 FET 状态都会在每次连接电芯之前和之后变为"0"。 所有组合。
    也许我应该发送 Manufacturer Access Command 0021?
    因为在"如果连接了电池、则校准"中的 SLUA409A 末尾会显示发送制造商访问命令0021、但在"如果未连接电池、则电路板校准"中没有这样的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板失调电压校准要求电流为零。 因此 FET 会关断。

    有关手动控制 FET 的信息、请参阅技术参考手册的 B.2 FETControl (0x46)部分

    www.ti.com/.../sluu264a.pdf