This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563219A:输出电压设置

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902984/tps563219a-vout-setting

器件型号:TPS563219A

它似乎将 VFB 上的电压调节至大约1.4V。 使用 eq.2和图17、我无法在 R1 = 16.1k 和 R2 = 10k 的情况下将输出电压设置为2V。 该设置导致 VOUT=4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美信

    内部基准电压为0.765V。 使用 R1 = 16.1k 且 R2 = 10k 会导致 Vout = 1.9955V。 在哪里可以看到 VFB = 1.4V 的任何基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 VFB 处测量 PCB 电压。 使用该设置、VOUT 为4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxim、

    您能否发布您的原理图和 PCB 布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 现在一切都好了。 这是我的错。 分压器连接错误。