This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过功耗更低的太阳能电池为单节锂 IO 电池充电

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24253, BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901972/single-li-io-battery-charging-from-less-power-solar-cell

主题中讨论的其他器件:BQ24253BQ24210

我正在对一个项目进行一些初步研究。 此设计可使用单节 锂离子电池。 电源可在太阳能或5VDC 输入之间切换。 我的要求就像太阳能电池的输出几乎为7V、50mA、因此我需要为3.7V、2000mA 锂 IO 电池充电。

因此、请建议一些接收此输入范围并至少提供足以在6小时内为锂 IO 电池充电的输出电流的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    要在6小时内为2000mAHr 充电,您需要在>2000mAHr/6 = 333mA/小时充电。  如果太阳能电池的 VoC=7V、Isc=50mA 且 VMPP=7V*80%=5.6V、您将无法做到这一点。  您的太阳能电池需要提供333mA*3.7V/5.6V = 220mA、以便将电池电压降至3.7V、如果您想将电池电压完全充电至4.2V、则电压更高。  BQ24210是一款线性充电器、专为与太阳能电池或5VDC 电源配合使用而设计。  对于50mA 太阳能电池、其静态电流有点高、但易于使用。  我们有一些具有 MPPT (VINDPM)的开关充电器(例如 BQ24253)可通过突发充电工作、但它们设计用于比5.6V/50mA 高得多的电源、因此充电电流可能在输入电容器下降时在不频繁的短突发中出现。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生的建议、

    我还有一个疑问,如果使用的是3.7V 1000 mAh 电池,而且我不需要通过太阳能电池为电池充满电,至少60%的电量就足够了。

    因为我的应用仅需要120mAh 的负载电流、持续4小时。

    1000×60%= 600mah

    600mAh/6hr= 100mah

    100*3.7/5.6=66mA

    因此、请帮助我找到更好的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    我们的所有独立充电器均可充电至4.2V。   BQ24210线性充电器 最适合您的太阳能电池和电池。   BQ24253是基于开关转换器且具有外部 VINDPM 的充电器、效率稍高。

    此致、

    Jeff