This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:在查看采用 TPS63802的升压器设计时需要帮助

Guru**** 2521920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902113/tps63802-need-help-reviewing-a-booster-design-with-tps63802

器件型号:TPS63802

您好!
以下是设计参数

输入电压:3.3V 至4.2V (锂离子电池)

输出电压:5V
输出电流:1.5A

下面是原理图和 PCB 设计。 需要帮助查看此设计以及有关如何使其更好的见解

谢谢!

米林德
硬件工程师
PupilMesh 专用有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milind、

    感谢您的联系。

    对于原理图、如果您不打算使用 PG 输出、则可以省略 R49并使 PG 引脚悬空或将其连接到 GND。

    对于 PCB 布局、您需要进行以下更改:

    1. 将输出电容 C25和 C26尽可能靠近 IC 放置。
    2. 按照数据表中的建议、将 IC 的 PGND 和 GND 引脚以及 IC 顶层的输入/输出电容器的 GND 端连接到一起:
    3. 如果您计划以1.5A 的电流持续驱动 IC、则在 IC 下方/周围添加更多的散热 GND 过孔

    GND 布线对于开关模式转换器至关重要。 请遵循数据表和我在上一个主题中发布的应用手册中的指南。

    此致、
    密耳