This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184-Q1:隔离式直流/直流转换器解决方案

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25184, UCC2897A, PMP5123, LM25184-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164051/lm25184-q1-isolated-dc-dc-converter-solution

器件型号:LM25184-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25184UCC2897APMP5123

大家好、

我的客户希望找到 隔离式直流/直流转换器解决方案。 集成解决方案是 LM25184、但无法满足客户的当前规格。

您能为我们提供合适的建议吗? 如果我们有可与客户分享的参考设计、那就更好了。谢谢。

隔离式主电源

总电源:200W

输入电压范围:7V~36V

VOUT_Nominal:12V

输入功率损耗时保持运行时间:5ms

隔离电压:>500VDC

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、  

    请访问 https://www.ti.com/tool/PMP3162?keyMatch=null&tisearch=tidesigns-power 

    此参考设计似乎符合您的大多数要求、但它不会降至7V 输入电压。 请告诉我这是否可以接受。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    感谢您的回复。

    UCC2897A 是最适合满足客户要求的解决方案。 我是对的吗?

    此外、我还找到了另一个参考设计 PMP5123、它可以支持8V 至36V 的输入电压。 但是、正如数据表所述、VIN 引脚仅支持最小18V 的电压。 我在 PMP5123中看到了其他电路、如下图所示。 我不能弄清楚这种工作原理。 请您解释一下工作原理吗?

    https://www.ti.com/tool/PMP5123 

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    UCC2897A 比 LM25184-Q1更适合、因为 LM25184-Q1无法满足客户的要求。  

    您突出显示的电路似乎确保了 UCC2897A 的 VIN 电压保持在器件可接受的限值内。  

    我将把此主题重新分配到正确的产品线、以帮助解决有关 UCC2897A 器件的问题。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    感谢您的评论。

    由于我们不熟悉详细工作原理、因此期待团队更新。 我将首先向客户推荐 UCC2897A。   

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    如果您需要支持或对 UCC2897A 有其他疑问、请打开新的 E2E 主题、以便我们可以断开与 LM25184-Q1主题的连接?

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    没问题。 我将创建另一个 UCC2897A 线程以进行跟进。

    此致、

    哈迪