尊敬的先生:
根据文档 [SLUSC51C] 8.1.3.2 VSENSE 通道装配后校准调整
步骤:
1、施加电压 VIN1、从 ADC 读回 VOUT1、并记录这两个电压。
2、施加电压 VIN2、从 ADC 读回 VOUT2、并记录这两个电压。
增益误差校正:-9.77mV 至9.69mV、共255个值可供选择(8位)、位于寄存器 VSGAIN 中
偏移误差校正:-9.77mV 至9.69mV、共255个值可供选择(8位)、位于寄存器 VSOFFSET 中
最终的 GEC 和 OEC 应该是一个介于-128至+127之间的8位二进制补码值。
如果我们得到的 GEC 和 OEC 在 -128至+127的范围内、例如:157或-179。
这是否意味着我们无法在寄存器 VSGAIN 和 VSOFFSET 中设置 GEC 和 OEC 值、因为 GEC 和 OEC 值是错误的。
我们必须再次测量 VOUT1和 VOUT2才能获得新的 GEC 和 OEC、 当 GEC 和 OEC 处于–128至+127的范围内时、我们必须在寄存器 VSGAIN 和 VSOFFSET 中设置 GEC 和 OEC 值。
对吗?
谢谢!!
Wawafish