This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS75003:TPS75003;TPS3803-01DCKR;SN74LVC2GU04DCK

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS75003, SN74LVC2GU04, TPS3803, TPS75003EVM-092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941182/tps75003-tps75003-tps3803-01dckr-sn74lvc2gu04dck

器件型号:TPS75003
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2GU04TPS3803

您好!

您能否告诉我以下器件型号: TPS75003;TPS3803-01DCKR;SN74LVC2GU04DCK 是否有任何 FCC 标记?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    我将仅针对 TPS75003回答此问题。 如果您需要针对 TPS3803和 SN74LVC2GU04提出类似的问题、则需要创建两(2)个额外的 e2e 问题、每个问题对应这些器件。

    对于 TPS75003、我不确定您对具有任何 FCC 标记的 IC 意味着什么。 IC 通常只有一个顶部标记、用于在保修索赔或退货时进行批次追踪。 WiFi 和蓝牙芯片是无线收发器、需要遵守严格的 FCC 规定、可能存在一些例外情况。

    但是、TPS75003是直流/直流控制器(具有外部 FET 的降压开关稳压器)、不会特意发出射频(RF)信息。 我能想到的唯一适用于 PMIC 的 FCC 标记是 EVM 上的标记。  TPS75003EVM-092上有一个标记、类似于我们的所有 EVM、其表述为"仅用于评估;不经 FCC 批准转售"、适用于整个 PCB、而不仅仅是 IC。 TPS75003EVM 用户指南 的末尾(第13页)还有一个"FCC 警告"、但这同样适用于 EVM (组装的 PCB)、而不是 IC 本身。

    即使 TI 网站质量和可靠性部分的行业标准页面也没有提及 FCC、但它引用了 ANSI、IEEE、JEDEC 和 IEC 等监管委员会等。