This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825A:误差放大器同相引脚上的最小电压

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950210/uc2825a-minimum-voltage-at-the-non-inverting-pin-of-the-error-amplifier

器件型号:UC2825A

我有一个使用 UC2825A 并从外部推导施加到同相引脚的命令电压(调节5.1V 基准电压)的应用。 根据应用需求、我将命令电压从2.5V 更改为0.5V。 在施加到同相引脚的电压大约为0.52V (或更低)时、PS 会简单地关断。 SS 引脚仍为~5V、CT 锯齿仍然正常、VREF 仍为5.1V、ILIM 上没有触发过流故障、没有任何错误或故障的迹象; 然而、尽管对同相引脚施加了~0.5V 的电压并且反馈电压为零(因为 PS 关闭)、栅极输出很低、误差放大器输出看起来被钳位在大约0.37V。

我尝试过两个 IC、行为相同。

你有什么见解吗? 在同相引脚上施加最小电压吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    误差放大器的反相输入在关断前看起来是什么样的? COMP 在其关闭之前和之后是什么样的? EA 输出被拉低后、即 it....no PWM 输出。  

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve

    我知道、一旦 EA 输出被拉至低电平、就没有 PWM 输出。 我有兴趣了解造成这种情况的原因。

    从0开始、行为是相同的。 如果我向 NI 施加0.5V 电压、即使 IC 看起来正常、VCC (12V)、VREF (5.1V)、CT、SS (4.9V)都符合规范、也不会发生任何情况。 因此、我的问题是、我缺少什么、还是 UC2825A NI 引脚需要最小电压?

    Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 不幸的是、我认为我不被允许。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这里有一些数据清楚地表明、"唤醒"误差放大器大约需要0.52V

    NI 已应用 V           EA 输出

    0                    0.365      

    0.300                 0.365      ->Fdbk = 0V (INV 引脚)

    0.500                 0.368       ->Fdbk = 0V (INV 引脚)

    0.520                 2.99

    0.602                 3.23.

    0.701.                 3.39.                      

    0.802                 3.55.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些数据看起来并不坏、您能否增加直流增益以便在低端获得更好的响应、但要注意 end....depending 上的饱和情况、即您要覆盖的动态范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以使用2倍增益重新调整反馈环路、因此从不需要降低到0.5V、基本上我可以保持在同相引脚上高于1V 的命令电压、但我的问题仍然是: 如果同相电压低于0.5V、则 UC2825A 无输出是否正常?

    或者、您是否意味着我的问题是开环响应中的直流增益不足? 因此、如果我增加了增益、您认为它可以在0.5V 输入命令电压下工作、而无需通过反馈重新调整比例? 我的直流增益可能很低、因为 BW 很低、低于1kHz。

    我想我回到:我是在调查 IC 中固有的东西还是我的设计中的东西...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可命令输出在~ 1V<VO<4V 的整个范围内摆动的最小输入电压受共模输入电压的限制、并受运算放大器电源轨的约束、因此、对于您的用例、0.5V 是最小输入电压。 SLOA011A 是 TI 有关运算放大器规格的优质参考。

    Steve M