This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:有源米勒钳位效应仿真

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949163/ucc21732-q1-active-miller-clamp-effect-simulation

器件型号:UCC21732-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21732

我正在尝试研究 dv/dt 对 SiC MOSFET 误导通的影响。 我使用的是 TI 的 UCC21732栅极驱动器 IC。 首先、我将使用从 TI 网站下载的文件进行仿真、该网站具有一个 IGBT 来代替 MOSFET。 我的问题是、当我在500kHz 的开关频率下对直流总线电压= 100V 进行仿真时、(像500V 这样的较高直流总线不会在 PSpice 仿真中收敛)、我在顶部器件中遇到几毫伏的毛刺脉冲、 但在较低的器件中完全没有毛刺脉冲。 对于有源钳位 MOSFET 和无有源钳位 MOSFET 的情况都是如此。 我尝试从10V 变为50V 至100V、但我不会为下部器件获得任何具有 OUTH 和 OUTL 电阻值的电阻器。 这是我的电路和波形:-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shalini、
    感谢您联系 E2E!  这似乎很奇怪...  我的同事将于周一回来与您一起处理这一问题。

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shalini、

    在原理图中、我们可以尝试一些操作。

    • 您是否可以向开关节点添加电感负载、以查看对 IGBT 栅极的影响
    • 为了查看 dv/dt 效应、请断开钳位 MOSFET、因为该 MOSFET 将减轻这种效应
    • 增加 R21也可以更好地看到 dv/dt 的影响

    请与您分享上述更改的结果。

    如果有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我尝试了一些建议。 我之前尝试过钳位和不钳位。 以下是我的新结果:-

    1) 1)我似乎无法添加电感负载。 我使用与同步降压斩波器类似的方法进行了计算、但结果错误或只是陷入了49%的仿真中。 该错误似乎与仿真设置无关。 我认为这是因为 L1很大。 所以我尝试了不同的值、但它总是给我错误的答案。 请建议添加电感负载。 我连接了具有大 L1值的电路。

    2) 2)在开关节点处没有电感负载的情况下、我尝试使用 IGBT 和 SiC MOSFET、虽然干扰不像我希望的那样高、但似乎有了一些改进。 我的结果如下所示:-

      IGBT: 100kHz,全部 Rg = 2欧姆,直流总线= 100V:器件上的毛刺脉冲= 387.4mV,器件下的毛刺脉冲= 352mV [无钳位]

      MOSFET:100kHz、所有 Rg = 2 Ω、直流总线= 100V:上毛刺脉冲= 332.1mV、下毛刺脉冲= 318mV [无钳位]

                                                 :上毛刺脉冲= 51.88mV,下毛刺脉冲= 50.1mV [钳位]

                100kHz、较低器件 RG_OFF = 3欧姆、直流总线= 100V:高毛刺脉冲= 48.43mV  [带钳位]

    此时我的问题是、我无法将直流总线增加100V 以上、因为它不会在 PSpice 中收敛。 我也不能将 RG-OFF 更改为0.5欧姆。 我想改变外部栅极电阻、总线电压和开关频率、以研究米勒钳位效应。  

    这里是与第1点对应的图像:-

    这里是与点2对应的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shalini、

    对于电感负载、您是否可以尝试单独将电感器从开关节点连接到 GND。

    我将在原理图中所示的条件下运行一些仿真、但需要一些时间才能实现这一点。 下周早些时候我会再回来的。 没关系吗?  

    您能否给我发送电子邮件以继续此对话。

    此致、

    Andy Robles