请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 大家好、团队、
我已将 RSR 电阻器从10m Ω 更改为20m Ω、认为寄存器 ADCIBAT (29/28h)的分辨率将减半、读取充电/放电电流时精度更高、 但是、在电池消耗723 mA 电流的同时、我观察 ADCIBAT.IDCHG (29/28h)寄存器中的0x5 (1280 mA)值。
我已设置 ChargeOption1.RSNS_RSR 位。 我是否需要执行其他操作来读取放电电流?
此致、Dmitriy