This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210EVM-012:LMG1210EVM-012

Guru**** 2535570 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940822/lmg1210evm-012-lmg1210evm-012

器件型号:LMG1210EVM-012
主题中讨论的其他器件:LMG1210

您好,

因为 EPC2001 GaN FET 能够提供25A 电流。  

在该 EVM 中需要进行哪些更改才能输出25A 电流。

此致、

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    由于热限制、EVM 被限制在100V、10A 最大电流。  

    对于10A 以上的工作电流、您将考虑热管理技术、包括额外的散热器、强制通风以及显著降低开关频率以限制功率耗散。

    您还需要更新电感器和其他元件、因为电路板上的 L1为4.7uH、10.5A 电感器。

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mamado:

    感谢您的回复。 我想将此解决方案用于 Zynq MPSoC 的内核电源。 其0.75VDC/23A

    我想使用10MHz 以上的降压开关。 您能给我建议一些解决方案吗?

    此致、

    Ganesh Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GaN 解决方案应该更好、因为它可以满足所有其他需求。 除此之外、您还可以将我与任何 GaN 设计专家应用工程师联系、以便我可以向他转发我的电源树。

    此致、

    Ganesh Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesh、

    我可以帮助解决与您的应用中的栅极驱动器相关的任何特定应用支持。

    GaN 功率级团队可能适合满足您的特定需求、在这种情况下、您将在一个单独的主题上发布 GaN 团队感兴趣的特定器件型号。

    创建单独的线程时、我将继续并将该线程标记为"已解析"。

    请随时在此主题上发表有关 LMG1210的任何其他问题。

    此致、

    -Mamadou