This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3610:WDI 引脚未使用的情况

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940619/tps3610-unused-case-of-wdi-pin

器件型号:TPS3610

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. 如何通过 WDI 引脚检测启用/禁用看门狗计时器?

问题2. 当用浮动 WDI 引脚禁用看门狗计时器时、是否会通过在浮动 WDI 引脚上添加噪声来意外地复位触发器?

问题3. 为了禁用看门狗计时器而不是悬空 WDI 引脚、可以将 WDI 引脚拉低或拉高吗?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi-San、

    问题1. 如果 WDI 引脚为高阻抗、则禁用看门狗。 在任何其他情况下、它都会被启用。

    问题2. 具体取决于级别。 WDI 可识别0.3xVDD 下的 VIL 和0.7xVDD 下的 VIH。 如果复位值介于这些值之间、则不应触发复位、但应保持高阻抗。

    问题3. 否、如果它被拉至低电平或高电平、它将被识别为输入并运行为看门狗。

    谢谢、
    Abhinav。