请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3880 主题中讨论的其他器件:LM3881
大家好、
该图显示 LM3880MF-1AE 的延迟为30ms。
但表4显示30ms 是 AB、而不是 AE。
您能否帮助检查波形是否显示错误?
其他问题是、我们希望将时间周期设置为小于2ms。
数据表显示最小值为2ms。 那么、选择 LM3881更好吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.