This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62736:如何在禁用 VIN_OK_SET&#39时设计电阻?

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62736
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940246/tps62736-how-to-design-resistance-when-vin_ok_set-is-disabled

器件型号:TPS62736

您好!

我正在使用上面的器件 TPS62736制作用于能量收集的转换器。  

当我不需要使用函数"VIN_OK_SET"时、我想问如何设计 R1、R2的电阻。

我已经通过将引脚拉至 VIN 来检查是否禁用了"VIN_OK_SET"。 但在本例中、没有有关电阻(R1、R2)的信息、而是有关 R3、R4的信息。

禁用"VIN_OK_SET"时、是否可以直接断开电阻器 R1、R2?  

谢谢你。

此致、

Seungho Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我附加的图像有错误。  

    我在此处重新连接图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在处理您的请求。 我明天会回来。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如数据表中所指定、如果您要禁用 VIN_OK、请将 VIN_OK_SET 引脚连接到 VIN。 在这种情况下 、不需要电阻器 R1和 R2。

    希望我回答了你的问题。 如果您没有其他问题、我将关闭此主题。

    此致、

    Febin