请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62736 您好!
我正在使用上面的器件 TPS62736制作用于能量收集的转换器。
当我不需要使用函数"VIN_OK_SET"时、我想问如何设计 R1、R2的电阻。
我已经通过将引脚拉至 VIN 来检查是否禁用了"VIN_OK_SET"。 但在本例中、没有有关电阻(R1、R2)的信息、而是有关 R3、R4的信息。
禁用"VIN_OK_SET"时、是否可以直接断开电阻器 R1、R2?
谢谢你。
此致、
Seungho Yu