This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我能否从该3.3V 稳压器获得4.1V 电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, TPS560430, TLV700, TPS7A19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948745/can-i-get-4-1v-form-this-3-3v-regulator

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433TPS560430TLV700TPS7A19

你好  

我使用的线性稳压器是 TLV70033DSET。 链接为 :https://www.digikey.com/en/products/detail/TLV70033DSET/296-25215-1-ND/2172702?itemSeq=341807830

我正在使用 MSP430FR2433制作自己的原型板。 我在 LaunchPad 上编写了固件、现在是时候在自己的电路板上尝试一下了。 我电路板上的有源组件如下:

MSP430fr2433需要3.3V 电压  

LCD 屏幕需要5V (最小4.5V)

LCD 背光需要4.1V (最大4.3V)

我的电源电压为12V 或24V、因此 Launch Pad 上使用的稳压器是不可执行的。 我将寻找一个能够接受高达25V 输入并将其降至5V 的稳压器。 这可以为 LCB 屏幕供电。 是否有办法将该稳压器的输出电压提高到4.1V 和3.3V?

下面是我的想法:  

2个4.1V 和3.3V 齐纳二极管。
两个分压器、可获得4.1和3.3V 电压。  
3.3稳压器和一个分压器
3.3分压器和二极管来降低电压。  

哪一种方法是最佳方法? 上面是否有其他未列出的方法?

我知道分压器不是理想的、因为电压可能不如其他电压稳定。 但我这么说是因为我们已经使用稳压器将电压调节到5V。   

感谢你的帮助

变阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    列出的方法有一些问题。 齐纳二极管用作基准而不是电源、因此如果您尝试了它、您将不会获得预期的行为。 使用分压器会非常低效、因为您正在消耗电阻器中的功率、并且电阻器会限制您可以获得的电流量。  

    我认为、当您需要4.1V 等非典型电压时、您需要的解决方案是可调节输出稳压器。 每个电源轨的预期负载是多少? 您如何调节至5V? 我可以通过此信息为您找到器件建议。

    通常、您可以为所有电源轨配备一系列稳压器、但这是一个问题。 例如,假设您具有5V->4.1V->3.3V。 4.1V 和3.3V 稳压器及其所提供的一切都会成为5V 稳压器的负载、而3.3V 及其所提供的一切都会成为4.1V 的负载。 因此、如果您要确保稳压器能够处理您在上面施加的负载、那么您只需小心。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    负载如下:

    LCD 1mA、5V  
    4.1V 时的背光电流为60mA
    MSP430fr2433

    我不确定微控制器将拉多大的电阻。 不过、我不是在任何类型的省电模式下运行它。  

    我最初计划使用 UA7805稳压器提供5V 电压。 它是固定的5V。 有什么建议吗?   

    变阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    是否有其他方法可以实现此目的、而不是在3种不同的电压下使用3种不同的电压稳压器? 我的意思是这方面没有太多的创造力?  

    变阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我一直在为我的应用寻找一个5V 稳压器、发现了以下器件:TPS560430。 仿真如下:  

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=EF79C029756E5278

    以上仿真将为我提供5V 电压。 我从数据表表表1中获得了电阻器的值。 下电阻器上的电压为1V、上电阻器上电压为4V。 如何修改电路、以便我也可以获得5V 和3.3V 电压?

    我最初以为我可以增加下电阻器的电阻、将压降增加到3.3V、在这里得到3.3V 电压。 但这会影响稳压器的5V 输出。  

    我可以使用此功能: www.digikey.com/.../2172702  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    很抱歉耽误你的回答。  

    TPS560430是一款开关模式稳压器、由于它使用了开关、因此它本身产生的噪声比 LDO 多、这对于数字组件而言是不可取的。 要回答您的一个问题、当您需要多个电源轨时、不需要太多的创造力;经验法则是、除非您有双输出器件、否则您需要为每个电源轨使用稳压器。 原因有很多:

    1) 1)如前所述、使用电阻分压器效率低且不准确、因为使用齐纳二极管供电。 此外、此处还应用了需要缓冲器的概念、因为如果您使用电阻分压器来获取电压、并且部件会拉取任何电流、则电压将不会是您所认为的值。  

    2) 2)大多数 LDO 都具有内置保护电路、用于在器件过热时提供热保护、并在器件尝试消耗过多电流时提供电流限制保护。 LDO 还具有以电源抑制比(PSRR)表示的电源抑制(PSR)的优势、即从输入到输出进行滤波以获得更清晰的信号。  

    3) 3)许多 LDO 具有其他可针对更具体应用进行调整的功能、例如延迟启动或在精确电压下启用。  

    TLV700可用于3.3V 电源轨、但您将无法使用它获得4.1V 电压。  

    查看 TPS7A19。 它适用于您的所有电源轨、数据表介绍了如何调整电阻器的大小。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    您是否建议使用3*TPS7A19来获得这些电压? 电路板空间很大、BOM 成本为4.8$。  

    我不是一个权力的人、因此可以原谅我的怀疑。 我经常阅读和阅读有关使用哪种稳压器(线性稳压器或开关稳压器)的多个博客、并说如果我计划降低更高的电压、最好使用开关稳压器、因为它更高效。 在理想情况下、我将从12V 降至5V。 它也可以是24V 至5V。 这会导致很多压降、并可能导致发热问题。 我可能还必须加入散热器。  

    但是、如果我使用5V 开关稳压器、那么它非常适合用于更高的压降和更高效的应用。 然后、它有一个用于实现更好直流的防烟电容器、然后馈送到线性稳压器、该稳压器应降低噪声并使用3.3V 电压为 msp430fr2433供电。  

    我使用的分压器(22和122)为4.1V、但未使用的电阻器非常小、因此功耗非常小。 此外、这用于 LED 的背光、每次都不需要背光。 我的调制解调器中有一个 GPIO、所以只有在超过下午7点时以及有人按键时、我才会打开它。  基本上、背光将会打开很短的时间、比如在一个奇怪的日子里、有人在下班后工作5-10分钟。