This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138FW-PSFB:基于 UCD3138的 PSFB 电源在空载时具有输出电压漂移、在负载跳转时具有同步整流器损坏

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949532/ucd3138fw-psfb-psfb-power-supply-based-on-ucd3138-has-output-voltage-drift-when-no-load-and-synchronous-rectifier-damage-when-load-jumps

器件型号:UCD3138FW-PSFB

大家好、我在 PSFB 开发板上建了一个电源模型。


当调试负载从6A 跳转到10A 时、同步整流器损坏、波形如下:

绿色曲线是输出电流、红色曲线是输出电压。

当负载跳转时、IO 和 Vo 波形会振荡。  

用于驱动同步整流器的黄色 PWM 不稳定、出现大波和小波、

蓝色150V 耐压同步整流器管上的电压高达284V、过压击穿。

此时、输入电流采样屏蔽时间为50ns、我将消隐时间增加到100ns、故障消失、波形如下:

然而、此时、当无负载时、输出电压将从额定28V 漂移至30V。

我认为它是由空载时输出的最小占空比过大引起的。

请问如何 解决这个问题?

我在测试手册中看到了轻负载模式、如何修改代码以解决轻负载输出电压漂移问题。


谢谢你。